This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DS125DF410:WEBENCH接口设计器-系统方框图

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619496/webench-tools-ds125df410-webench-interface-designer---system-block-diagram

部件号:DS125DF410

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

我对WEBENCH Interface Designer有反馈。 如果您能改进以下几点,将会很有帮助。 我相信这些也可能发生在其他设备上。

1)。 滚动条位于每个测量点的名称上方,用户可能无法理解哪个波形是哪一个。 即使放大了Simulation Workspace (模拟工作区)大小,此滚动条也不会消失。

2)。 将模拟结果打印为PDF时,测量点和名称未显示在系统方框图中。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对WEBENCH设计工具的反馈。 接口设计器是使用TI高速器件运行仿真的好方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee-san,

    感谢您的回复。 请在下一次更新中修改这些要点。

    此致,
    KAWAI