This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:D+和D-的连接

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619647/tpd4s009-connection-of-d-and-d-

部件号:TPD4S009

你(们)好

我是否可以提出一个简单的问题,以防万一?

数据表上有一些连接示例。

是否可以将来自外部信号的差分输入的输入连接到Dx+? (另一个输入(=IN+)可以连接到Dx-?)  

我知道Dx+和Dx-都连接了每个保护二极管。 如我所述,我们可以参考数据表上的图11。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我假设您正在询问Dx+和Dx-线是否可以交换,是的,它们是两侧相同的电路。 如果这使得路由更容易,则完全可以接受。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    感谢您的回复。

    这就是我要问的问题。  我明白了。

    此致,

    山本浩二