This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TFP501:TFP501

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618218/rtos-tfp501-tfp501

部件号:TFP501

工具/软件:TI-RTOS

您好,

 TFP501是否支持1.3 或1.4 ?

此致

张青云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    HDMI 1.3 HDMI/HDMI中有许多功能1.4 ,您特别想要什么?
    TFP501只是一个串行器,因此它将支持像素时钟为25MHz至165MHz的任何TMDS流。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的意思是,TFP501是否支持HDMI 1.3 / 1.4 数据速率。

    此致

    张青云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    HDMI 1.4 具有高达300MHz的像素时钟数据速率,TFP501将支持HDMI 1.4 ,其像素时钟频率低于165MHz。
    此致