This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:PCIe Gen2 / Gen3

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619299/ds80pci810-pcie-gen2-gen3

部件号:DS80PCI810

尊敬的先生  

如果我们的规范需要同时支持PCIe Gen3和Gen2  

请问,PCI810的最佳位置是哪里?我可以根据Gen3规范将DS80PCI810置于4GHz的6~8dB损耗上吗

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    DS80PCI810在信道中的实际位置方面非常灵活。  我会尝试让DS80PCI810与系统Tx保持至少8-10 dB @ 4GHz的距离。  这将使即使较低的数据速率信号也有一定的距离来衰减。  

    从主机到系统中端点的信道总损耗是多少?  我可以为您提供良好的设置以使系统运行。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Lee

    8.5dB损耗@ 4GHz
    但最终客户告诉我们,他们还需要支持PCIe Gen2网卡
    因此放置需要支持Gen2和Gen3

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我会将DS80PCI810放在此通道的中间。  我建议使用CTLE设置20K至GND。  它将为Gen2或Gen3操作提供足够的增压。

    此致,