This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:独立操作

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619534/tps65983-stand-alone-operation

部件号:TPS6.5983万

大家好,

TPS6.5983万是否可以独立使用,不使用任何主机MCU,作为USB 3.0 ,配电和65W充电的下行端口?

谢谢!

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchell:

    TPS6598x器件系列需要外部SPI闪存芯片才能从加载应用配置。 控制TPS6598x不需要主机MCU。 您可以使用可从TPS6.5982万产品页面下载的应用定制工具创建最适合您的应用的配置。 在这里,您可以创建一个将加载到SPI闪存芯片上的全闪存二进制映像。 您可以使用我们的一些EVM随附的FTDI板或总相Aardvark USB到I2C/SPI接口来实现这一点。
    TPS6598x启动后,它将从SPI闪存加载应用程序配置,并将其所有寄存器设置为按配置方式运行。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清,Eric!