This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:我们可以知道HD3S3220是否具有USB IF或C型认证文档和序列号?

Guru**** 2580985 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616664/hd3ss3220-may-we-know-if-hd3s3220-have-pass-usb-if-or-type-c-certification-document-and-series-number

部件号:HD3SS3220

您好,先生

我们可以知道HD3S3220是否具有USB IF或C类认证文档 和序列号?

您是否可以与我们分享,以便传递给我们的客户?

                                                    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    此设备没有认证和序列号,因为它只是MUX,这种认证适用于整个产品。 此设备符合C型规格,因此符合所有C型标准。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生

    我的客户想知道,如果该部件没有C型测试认证,我们如何确保符合HD3SS3220 C型标准?

    太棒了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bogey,

    很遗憾,没有此类C类认证的正式文档。 否则,我们已对此设备执行了多项合规性测试。

    谢谢!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis

     是否可以将多个合规性测试文档分享给我们?

                                         太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bogey,

    请让我与团队核实一下。 正如我之前提到的,此设备没有C类认证的正式文档,因为它是 MUX。 我会尽快 回来回答问题。

    谢谢!

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    如果您获得了数据,我们可以与您核实一下吗?

    此致,
    太棒了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogey,

    遗憾的是,我们无法共享这些数据,因为表征中的数据是敏感信息。

    谢谢!
    路易斯