This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:Google Pixel (主机模式)模板/配置

Guru**** 2964250 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619028/tps65982-google-pixel-host-mode-template-configuration

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件: HD3SS460,

您好,

我一直在使用 Google Pixel电话对TPS6.5982万-EVM器件进行原型设计。 在所有0的默认DIP开关配置(坞站系统应用程序)下,我可以为像素电话充电并将其设置为主机设备。 当我使用TPS6598x应用定制工具中的“刷新EVM固件(恢复)”选项重新刷新固件时,我不再能够将Google Pixel用作主机设备。 我查看了寄存器并注意到固件的修订日期已更改。

我现在正在尝试重新创建与评估模块附带的原始"坞站系统应用程序"配置匹配的模板,但在尝试了许多不同的排列后,我仍然无法让Google Pixel充当主机。 但是,如果我将USB-C连接器直接插入笔记本电脑的USB-C端口,它将开始充当主机。 您能否提供有关将Google Pixel电话作为主机设备的模板的建议?

谢谢!

ARI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ari:

    您是否尝试过"TPS6.5982万_HD3SS460_DRP_Source"模板? 对于坞站,显示器或仪表板内信息娱乐系统等供电集线器而言,这是一种很好的配置,这些集线器通常为连接的设备供电,但可能会根据连接的设备推送或拉取数据。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我这样做了,但这不起作用。 您能否提供另一个建议,专门解决所发固件与随Snapshot提供的固件不同的问题?

    也许我可以闪存评估板随附的容器,然后修改内存中的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ari:

    随附的主板上的固件是这些主板生产时可用的最新固件。 自那时起,我们对FW进行了许多改进和错误修复。 应用程序自定义工具(快照)上提供了最新的固件。
    对于上面我建议的模板(TPS6.5982万_HD3SS460_DRP_Source),您是否可以在控制配置寄存器(0x29)中启用“启动交换到UFP”?
    使用此模板,TPS6.5982万将成为为像素充电的电源,并将对UFP进行数据角色切换(当您进行上述建议的更改时),以允许像素成为主机设备。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的回复。 默认项目仅使用"启动交换至UFP"时,电话未进入主机模式,但将端口信息设置为"在CC (no try.src)上切换R_p/R_d,支持数据/电源角色交换"时,我们就进入了。 看起来我们需要两者来实现这一目标。

    非常感谢。