This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SYBA SD-PEX3.0016万

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619007/syba-sd-pex30016

主题:XIO2213中讨论的其他部件

SYBA SD-PEX3.0016万使用以Azay或BZAY结尾的TI XI0.2213万芯片来控制扩展卡上的FireWire端口。 链接。

www.amazon.com/.../ref=psdc_28.4717万_t1_B004QY7M3Y

我在检测此卡上1394a端口时遇到外部硬盘驱动器盘柜问题。 我使用了Microsoft自动选择的德州仪器(TI)驱动程序,Microsoft通用驱动程序和Microsoft传统支持驱动程序,但没有成功。 联系SYBA后,他们确定问题可能是由德州仪器(TI)的更新驱动程序包或固件更新解决的。

我希望存在驱动程序或固件,或者是否有可用的解决方法。

谢谢!

Ruben Romero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XIO2213芯片符合OHCI规格。 Microsoft有两个OHCI驱动程序(正常和"传统"),具有不同的错误集。 (但HDS应与任一产品配合使用。)

    没有TI驱动程序;驱动程序管理器显示“德州仪器(TI)”,因为它是芯片供应商。

    此卡没有任何固件。

    如果1394a端口无法与多个设备配合使用(如果其它端口可以正常工作),则无论是端口本身还是您使用的电缆,都可能存在硬件缺陷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供有关新驱动程序或固件的更新。

    我试过两个不同的HD外壳,三条不同的电缆和来自不同订单批次的多张卡。 我想我最后可能只是订购另一个盘柜,看看它是否显示相同的症状。

    我非常感谢他们的帮助和及时的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1394B端口是否工作正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,两个1394B端口在卡上都工作正常。 但是,这些驱动程序不适用于前面的答复中提到的两个Microsoft驱动程序。 使用Microsoft驱动程序时,我按照Microsoft建议的说明操作,并在插入机柜的情况下尝试重新启动系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个Microsoft驱动程序是唯一可能的驱动程序;正如我前面所说,没有TI驱动程序。
    为了使B端口正常工作,您具体做了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德州仪器(TI)可能没有支持或创建的TI驱动程序,但插入SYBA卡后,在设备管理器中找到该器件时,所选的默认驱动程序被标记为德州仪器(TI)。 另一个驱动程序是OHCI Microsoft驱动程序,必须手动安装旧版OHCI驱动程序。

    1394B端口按预期工作,不需要任何解决方法。 SYBA卡是PnP设备,因此打开外部机柜,将1394B电缆从机柜插入卡,Windows 10将检测机柜中要访问的驱动器。 但是,只有在使用标记的TI驱动程序时,这种方法才有效。两个MS驱动程序都未检测到1394a和1394B。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢所有评论,只是为了确认Clemens所说,TI没有针对此器件的自定义驱动程序。