This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:预标定值设置

Guru**** 2861910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619568/tl16c754b-prescaler-value-setting

部件号:TL16C754B

您好,

在审查将NXP的SC16C754B替换为TI的TL16C754BPNR时存在问题。

TI产品上未列出预标定值设置部分。

以下文本是SC16C754B寄存器编程指南的一部分。

TI器件如何设置预分频器? 是自动的吗?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好TS

    要设置预分频器,您只需设置MCR寄存器的位号7 (0x04)。 如果设置为0,则预分值器将除以1,否则除以4。 但正如您在数据表中看到的那样,此位看起来是灰色的,这意味着您必须启用"启用增强功能"。 但要访问EFR寄存器,您必须具有带0xBF的LCR。 与图片中的示例类似。 详情请参阅表7和表8。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致
    弗朗西斯科