This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS3691:此部件是否已过时或即将停产

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619353/ds3691-is-this-part-obsolete-or-going-eol

部件号:DS3691

您好,

我们已收到一则GIDEP通知,表明DS3691/NOPB即将停产,但不进行更换:PDN# 20.1707万21000,2.1万,部件仍显示为活动状态,PDN是否正确?

谢谢!

--Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    我正在为您检查此问题-很抱歉,需要一点时间。 我明天应该有一个答案。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    我可以确认PDN准确无误。 客户需要在此时进行终生购买,以准备此产品的使用寿命。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    由于快速回复,由于设备非常专业,因此更换将非常困难。

    谢谢!

    --Bill