This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306-Q1大输入信号与参考电压比较

Guru**** 2766135 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619585/pca9306-q1-pca9306-q1-large-input-signal-compare-to-vref

部件号:PCA9306-Q1

亲爱的支持团队

  PCA9306-Q1输入信号 电压是否高于参考电压?

sda1/scl=3.3V 参考电压=1.8V

此致

永川富弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro-san您好,
    我不确定我是否理解。 您为sda1/scL1和sda2/scL2提出了哪些建议? 这是漏极开路协议,因此您需要上拉,并且必须参考每个设备的电源。 您能否描绘您尝试做的事情并更详细地解释?
    Francis Houde