This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:TCA9554接线温度

Guru**** 2871080 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619555/tca9554-tca9554-junction-temp

部件号:TCA9554

大家好,

我发现我们的TCA9554在E2E中的Absolution junction temp是125C,但我们的客户想知道建议的工作条件的最大结温是多少? 不是absolution路口的温度,谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    "最大结点温度"为100C,数据表的"绝对最大额定值"部分对此进行了说明。  遗憾的是,我们在 数据表的"推荐工作条件"部分中指定了最大"工作自由空气温度"。  它基于JEDEC标准,该标准指定了设备的测试方式,PCB尺寸,层数和外形规格的定义 ,还指定了测试条件。   这会引起客户的困惑,因为他们通常具有完全不同的环境, PCB和测试条件,他们通常会测量设备在外壳中的温度 以推断结温是什么,因为热阻定义得很好。  假设它们不会消耗大量功率,则外壳到接点之间的热阻很小,这意味着温 差很小。    在定义  theta_JA的JEDEC测试中,如果功 耗非常小(除非 设计人员 驱动大量重负载) ,则Ta 到Tj的温差 很小。  因此,这意味着您可以将最大工作结温近似为最大"工作自由空气温度"。    

    这是否合理?  

    Francis Houde