This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:A和B PIN是否可以连接到PIN?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619501/ds125df410-is-a-and-b-pin-to-pin-possible

部件号:DS125DF410
主题中讨论的其他部件: DS100DF410

鹿。

我想同时使用10G和1G光学模块。

DS125DF410和DS100DF410均为CML。

如果使用10 G光学模块CML,但如果使用1 G光学模块,则使用LVPECL。

使用1G光学模块是否存在问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    使用1G光学模块没有问题。  交流耦合通常放置在模块本身上,因此LVPECL或CML都可以。

    我只需检查以确保光学模块指定有交流耦合。

    此致,

    李