This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:当部分输出引脚未使用时如何处理这些引脚

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619547/ds91m040-how-to-handle-the-output-pins-when-some-of-them-is-not-used

部件号:DS91M040

您好,

我的客户将使用DS90M040的部分信道。 如何处理未使用的引脚以获得最佳性能(浮动或 接地)? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    对于未使用的频道,我建议使用以下连接。

    DE = GND (MLVDS驱动器已禁用)

    RE#= VDD (MLVDS接收器已禁用)

    通道的输入和输出都可以浮动。

    此致,