This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:用于以太网PHY的ESD保护- Rclamp3374N和2.8 4020-4

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619598/tpd4e05u06-esd-protection-for-ethernet-phy---rclamp3374n-and-slvu2-8-4

部件号:TPD4E05U06

德拉斯,

我正在寻找专用于以太网PHY的ESD保护设备,我从Semtech找到了两个部件,

Rclamp3374N,我 发现它的内部拓扑与TI ESD部件不相似,它看起来是为1000/100M以太网PHY ESD保护而设计的。

问题:TI是否有类似器件与此部件- Rclamp3374N竞争? TI部件的优势?

SLESD-4,它看起来还使用了TI 2.8 部件的不同内部拓扑。

您能否建议使用哪个部件来与此部件竞争? TI部件的优势?

此致

iven xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    余文旭

    我将在离线状态下回答您的问题。

    此致,

    Cameron