This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:电平转换IC的电平转换接地端's

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, PCA9306, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619280/pca9515a-level-shifted-gnd-from-level-shifting-ic-s

部件号:PCA9515A
主题中讨论的其他部件:ISO1540PCA9515PCA9306TCA9509

您好,  

在正在处理的特定设计上,混合了3V3和5V信号以及IC。 这些IC由I2C控制。 现在不幸的是,不是所有具有相似电压水平的设备都能安装在一个板上。 遇到的问题是在5V到3V3之间换档,然后再换回到原来的水平地面。  

采用PCA9515,它增加了0.4V的0V偏移(GND),然后在此设计中,还有光电隔离器ISO1540,它还增加了0.4V,不幸的是,在同一电路板上,还有另一个水平移位,导致离地进一步移位。 是的,这并不理想,但正在使用的IC处于最低可用电压。  

使用多电平转换IC时,如何解决此类GND转换问题?

目前,I2C设备由于电平偏移GND信号等原因而无法通信

感谢您提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yashveer,

    您有多少电容负载?  您可以采用使用PASS FET的无缓冲解决方案,如PCA9306。  您是否有系统示意图?  我们确实有一些降低静态电压偏移的缓冲器,如TCA9509。  它采用DGK封装,引脚兼容。  您可能必须拆除一侧的上拉电阻器,因为它有一个内部恒定电流源来上拉总线。  此外,还要求Vccb >(Vaa +1V),您的应用程序可以满足该要求。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:  

    感谢您的回复,我们将查看您建议的IC。