This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:如果Vbus_sys对GND短路,会发生什么情况?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618847/tpd1s414-what-would-happen-if-vbus_sys-is-shorted-to-gnd

部件号:TPD1S414

您好,

1.如果Vbus_sys对GND短路,会发生什么情况? Vbus_sys是否有过电流保护?

2.如果有保护,如果消除短路会发生什么情况?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YY,

    1. 数据表指出,该部件的设计假定OTG提供该部件。  这意味着,TPD1S414内部没有任何短路保护,预计当前供应有限。  在TPD1S414之前,系统必须将VBUS电流限制为3.5A。  

    2. TPD1S414提供的唯一保护是UVLO。  下面是描述此行为的SPEC部分。

    总结您的问题的答案-设备中不存在对地保护短路,并且预计上流源会将设备电流限制为最大电流3.5A

    此致,

    卡盘