This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TUSB501:WEBench和数据表中的eq/OS/DE设置值不匹配

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619228/webench-tools-tusb501-eq-os-de-setting-value-mismatch-in-webench-and-datasheet

部件号:TUSB501

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 WEBench上的TUSB501 EQ/OS/DE设置值与数据表不匹配。在WEBench中,EQ为0/7,在数据表中为3/6/9 dB。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我们必须查看此模型,您是否可以在HelpMe上上报此问题?

    此致