This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万的低功率控制

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619147/tps65982-low-power-control-for-tps65982

部件号:TPS6.5982万

我希望TPS6.5982万作为DRP模式工作时获得低功耗性能。

我在TPS6.5982万数据表中检查了休眠模式,它在休眠模式下只消耗58uA,

我想确认在DRP模式下工作的TPS6.5982万在 处于休眠模式时是否可以检测DFP和UFP。

TPS6.5982万芯片可以输出GPIO高电平以提醒MCU唤醒保持系统?

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    在连接时,TPS6.5982万将被唤醒,并且能够在DRP模式下检测DFP/UFP。 同样,为了使芯片输出GPIO,应在状态更改之前将引脚映射到唤醒事件。

    例如,如果GPIO 1处于活动状态时为高电平,则处于睡眠状态时将保持高电平。 要更改此GPIO,必须有一个事件(如插头连接或I2C事务)来唤醒设备,然后才能更改GPIO的状态。

    谢谢!
    Jaime