This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB940-Q1:Linux驱动程序和应用程序说明

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619150/linux-ds90ub940-q1-driver-for-linux-and-application-note

部件号:DS90UB940-Q1

工具/软件:Linux

您好,  

您能帮您提供 DS90UB940-Q1 Linux驱动程序和应用程序说明,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,
    很抱歉,我们没有UB940的驱动程序。通常,客户不需要通过I2C配置UB940,因为UB940具有模式选择引脚,可在开机后设置为默认操作模式。

    此致,
    Steven