This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVB1440:请求TVB1440应用程序

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TVB1440, SN65LVCP418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616414/tvb1440-asking-for-the-tvb1440-application

部件号:TVB1440
主题中讨论的其它部件: SN65LVCP418


大家好,
客户希望使用TVB1440来实施演示。
下面是结构图。
能否请您提供您对此结构图的意见? TVB1440 EVM是否可以用于此演示?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,
    请帮帮您。
    客户需要8ch解决方案。
    我们是否有此解决方案? 或者客户需要两台TVB1440?

    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    TVB1440可用于逐项应用,遗憾的是,我们没有8通道解决方案,我不确定由于通道间要求,放置两台TVB1440是否有效。

    HSSC团队拥有SN65LVCP418,请查看它是否符合您的需求。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!
    您能否提供参考原理图?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我将通过电子邮件向您发送可用文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    我对SN65LVCP418有如下疑问
    1.VCC、RESN、I2C_EN序列?
    2. RESN激活:内部还是外部?
    如果外部,RESN针脚从高到低,需要保持低或高?



    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我不知道开机顺序,此设备属于HSSC,请打开一个新的请求请求支持此设备。

    此致