This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:要求1.2 和2.0 交换机解决方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619349/hd3ss215-asking-for-the-dp1-2-and-hdmi2-0-switch-solution

部件号:HD3SS215

大家好,

如果客户想要使用开关将1.2 和HDMI 2.0 切换至SOC (如果标量可以支持2.0 和平等1.2),

您是否有任何建议的TI解决方案? HD3SS215?

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    HD3SS215是适合此应用的设备,它可以处理2.0 和1.2 的数据速率和电压级别

    此致