This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:我们是否可以为UFP (12V/1A电源请求)和备用模式(需要USB3和DP (或HDMI)请求提供最佳的C型解决方案?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619266/tps65981-may-we-have-the-best-type-c-solution-for-ufp-12v-1a-power-request-and-alternate-mode-need-usb3-and-dp-or-hdmi-request

部件号:TPS6.5981万
主题中讨论的其他部件:HD3SS460

您好,先生  

我们是否可以为UFP (12V/1A电源请求)和备用模式(需要USB3和DP (或HDMI)请求提供最佳C型解决方案?

客户应用程序可能是POS监控器。

                               

                 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogey,

    您可以从应用程序自定义工具中的“TPS6.5981万_HD3SS460_UFP_Advanced”模板开始。 它包含所需的所有配置。您只需将发射接收器功能寄存器(0x33)更改为12V 1A PDO。 但是,它还应与默认变量Sink PDO一起使用。 您可以从TPS6.5981万产品页面上的“工具和软件”选项卡下载该工具: www.ti.com/.../tps6598x-config

    我们的TPS6.5981万-EVM: www.ti.com/.../tps6.5981万evm 和Display Port Expansion EVM: www.ti.com/.../dp-expansion-evm 将是您进行测试的理想平台,因为它将支持您所需的功能。

    谢谢!
    Eric