This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我可以在CC1350/CC1350 LaunchPad1350 LaunchPad中将GPIO引脚用作TX/RX吗?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618613/can-i-use-gpio-pins-as-tx-rx-in-cc1350-cc1350-launchpad

主题:CC1350中讨论的其它部件

我正在使用 CC1350 LaunchPad,我的项目需要3个UART,我能否将 GPIO引脚转换为 UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva,

    不能,CC1350芯片中只有一个硬件UART。 但是,您可以将传感器控制器用作基于软件的UART (高达9600位/秒)。 但无法在此设备上安装3个UART。

    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以对TI RTOS功能进行信号处理,这将是act Multi UART功能