This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:哪种SerDes接收器符合AWR1642发射器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS94, AWR1642, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616175/awr1642boost-which-serdes-receiver-is-compliant-to-awr1642-transmitter

部件号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他部件:SN65LVDS94AWR1642DS90CR288A

德拉斯,

我们的客户端 功能块 LVDS至FPD链路

但 我们的客户有一个问题:

如果 AWR1642 LVDS_TX至串行器 DS90UB927 ,但解串器更改 DS90UB914A-Q1 是否可以正常工作? 并行数据输出

 和TI哪一个SerDes接收器符合AWR1642发射器?  (SN65LVDS94或DS90CR288A或其他...)

谢谢!

此致,

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lawrence,

    我们没有针对AWR1642使用FPD链路的任何标准解决方案。

    如果我们对此类解决方案有任何新的更新,我们将随时更新您的信息。

    谢谢!
    Raghu