This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF366:用于将DS90CF366用作RGB565转换器的电气连接

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618856/ds90cf366-electrical-connection-to-use-ds90cf366-as-rgb565-convertor

部件号:DS90CF366

我想使用 DS90CF366 将LVDS信号转换为RGB信号。在我的项目中,我使用的投影仪需要RGB565信号。通过阅读论坛 https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/t/36.3038万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS90CF386上的几篇文章,我了解到通过丢弃LSB位,我可以获得RGB565信号。我应该将LSB位连接到接地还是让它们保持未连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已收到您的查询,有人将会查看并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将未使用的引脚接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。这解决了我的问题