This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:DS91M040电流消耗

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618960/ds91m040-ds91m040-current-consumption

部件号:DS91M040
大家好!
关于TI的DS91M4.0125万 MHz四路M-LVDS收发器
我想请求提供更多描述信息。
适用的IC数据表:SNLS 283 M,
[直流电特性/电源电流]
驱动器电源电流67 mA -典型值75 mA -最大值
接收器电源电流32 mA -典型值38 mA -最大值
此电流消耗是否包括所有4通道收发器的工作电流?
如果包括所有收发器的工作电流,则当您停止单个元件时
电流消耗是多少? 如果是
(例如,仅使用一个驱动程序启用和其它禁用时,是否可以认为它是1/4电流消耗?)
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shing,

    启用4个驱动器时的总设备电流最大为75mA

    启用4个接收器时的总设备电流最大为38mA

    每个"启用"驱动器贡献~ 19mA最大值

    每个"启用"接收器贡献~ 8mA最大值

    每个"禁用"收发器贡献~ 7mA最大值

     对于您的示例1驱动器已启用,3通道已禁用: 19mA +(3 x 7mA)= 40mA

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,李先生

    非常感谢您的快速报告。
    此信息非常有用。

    此致