This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:芯片SN65HVD3088e是否支持波特率11.52万?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619026/sn65hvd3088e-can-the-chip-sn65hvd3088e-support-baud-rate-115200

部件号:SN65HVD3088E

大家好,

芯片SN65HVD3088e是否支持波特率11.52万? 您是否知道如何计算?您是否有其他建议? 谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    是的,此设备能够支持高达20 Mbps的波特率。 这通过数据表首页列出的信令速率参数来显示。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    最大