This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD05:芯片SN65HVD05是否支持10MHz 1 m ?

Guru**** 2618115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD05, SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619021/sn65hvd05-can-the-chip-sn65hvd05-support-10mhz-1m

部件号:SN65HVD05
主题中讨论的其它部件: SN65HVD3088E

大家好,

我的客户想将芯片SN65HVD05用于10MHz 1 m ,您可以帮您检查一下吗? 谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    这是一个非常短的距离,因此我不会期望在10 MHz下运行时会出现任何问题。 如果您有任何可以共享的布线信息,我们可以帮助您更详细地进行检查,但一般来说,这很适合RS-485的典型使用。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    我还在论坛上提出了有关SN65HVD3088E的问题。 请你也回复我吗? 谢谢。