This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice:产品可以支持时域反射计?

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616512/tina-spice-products-can-support-time-domain-reflectometry

主题中讨论的其他部件:TINA-TIDP8.362万

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

TI团队,

我正在开发一个电缆测试仪,它主要检查电缆的质量,开路,短路和长度。 我发现有很多芯片可以为我工作,比如DP8.3867万,DP8.362万,DP8.3849万等等。 但所有这些芯片都是 以太网物理层收发器,我只是将其用于电缆测试。

有人能告诉我有没有其他芯片可以用来进行电缆测试吗?

非常感谢您提供任何信息。

此致,

问题J.

谢谢,此致,
ZHANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ:您好!

    我对这么晚的答复表示歉意。

    DP8.3867万,DP8.362万和DP8.3849万均为以太网PHY,不能用于测试任意电缆的质量。

    我不知道IC是为任意检查电缆质量而设计的。

    此致,