This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIA-0.0366万:为BLDC电动机控制器84 VDC 15kW选择TIA-0.0364万和TIA-0.0366万

Guru**** 2617315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619025/tida-00366-choosing-between-tida-00364-and-tida-00366-for-bldc-motor-controller-84-vdc-15kw

部件号:Tida-0.0366万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0364万

您好,这两种参考设计都可以用作我们电机控制器原型的基础。 然而,它们主要在隔离/非隔离方面有所不同,其中一个是比我们需要的电压更低,而另一个(隔离)电压比我们需要的高得多。 我想让TIDA-0.0366万具有隔离功能,但不像TIDA-0.0364万那样使用IGBT并行MOSFET。  我的问题只是关于功率级和前驱动因素。 许多TI参考设计中都很好地介绍了传感器原理图。

如果能找到有关这两种设计的有用信息,我将不胜感激。

谢谢

弗拉基米尔