This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0366万:将蓄电池电压降至84 VDC,并使用MOSFET代替IGBT

Guru**** 2618105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619023/tida-00366-lower-battery-voltage-to-84-vdc-and-using-mosfets-instead-of-igbt

部件号:Tida-0.0366万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0364万

您好,与我们也考虑在应用中采用的另一种设计(TIDA-0.0364万)相比,增强隔离3相逆变器的TIDA-0.0366万参考设计非常有前途。  但现在我们使用84 VDC电池(额定74VDC)和MOSFET -在UCC 2.152万调节和功率级中应更改什么?

我知道电流和电压感应需要改变-这两个方面都将改变,但功率级是个问题。 我想使用来自TIDA-0.0364万的功率MOSFET并联电路,而不是IGBT模块。

如果可行,请告诉我。

提前感谢

弗拉基米尔