This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS84A:应如何处理NC引脚? (引脚14和引脚43)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619008/sn75lvds84a-what-should-be-done-with-the-nc-pins-pin-14-and-pin-43

部件号:SN75LVDS84A

团队成员,您好!

SN75LVDS84A的数据表没有明确说明建议(或不建议)如何处理NC 引脚(引脚14和引脚43)。

这些针脚是否已电气连接? 如果针脚连接到GND,VCC或保持浮动,设备是否会出现故障? 您的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    NC引脚可以处于未连接/浮动状态,也可以连接到GND。

    Dennis