This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:未使用的通道

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616125/tl16c752d-unused-channel

部件号:TL16C752D

你(们)好

如果我们不使用B通道,

 -是否应将*CSB引脚设置 为高?

 那么我们应该设置什么其他引脚?  

   (应设置以下哪些引脚?)

   TXB,* RTSB,RXA,* CTSA,INTB  

 我们还应该做什么呢?  

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好K. Hamamoto


    如果您不使用通道B,则最好保持这些引脚处于非活动状态。 对于CTSA,此引脚来自通道A,用于硬件流控制。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    感谢您的支持。 我很抱歉我的回应被拖延了。

    我可以问一下"不活动"是什么意思吗?
    这是否意味着应该连接它,而不是通过信号进行控制?

    引脚与未使用的通道有何关联(在这种情况下,B通道未使用)?
    我们是否可以让这些引脚保持打开或设置下拉/上拉?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好K. Hamamoto


    当我说不活动时,这意味着如果引脚处于低电平活动状态,您可以将其连接到高电平,也可以让它们浮动。
    如果是RXA,您也可以让FLOAT和CTSA。 如果您不使用此工作模式,CTSA是硬件流控制的一部分。