This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:最新的Snapshot 3.05 工具不允许您始终更新项目的显示名称

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617191/tps65982-the-latest-snapshot-3-05-tool-doesn-t-let-you-always-update-the-display-name-of-the-project

部件号:TPS6.5982万

有一段时间很吃力。

使用最新的TPS6598x应用定制工具,使用‘保存项目’。 在对话框中有一个'Display as:'(显示为:)框。 但是,如果我决定更改名称,则不起作用。 下次加载项目时,它会保留旧名称。 我甚至不能使用‘项目->从项目导入设置’,当我这样做时,我得到了以前的名称。 找不到解决方法,第一次设置后无法更改显示名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WST,

    感谢您让我们了解此问题。 我将与我们的工具开发人员讨论,并在我们有解决方案或潜在解决方法时告知您。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WST,

    我与我们的工具开发人员讨论了此问题,该问题已得到解决。 TI.com上发布的下一版本工具将解决此问题。

    谢谢!
    Eric