This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223:能否将处理器的2个UART连接到MAX3223?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618618/max3223-can-we-connect-2-uarts-of-a-processor-to-max3223

部件号:MAX3223

大家好,我在设计中使用MAX3223设备。 我的整个系统中有2个PHYTEC处理器[2个主板]。

我需要有2个单独的UART/RS232连接器来获取系统日志,每个PHYTEC一个。

所以我需要在设计中安装UART到RS232线路驱动器。

由于MAX3223是双通道线路驱动器,我能否将2个单独的UART端口连接到MAX3223设备,并获取2个单独的RS232信号并提供到RS232连接器?

使用图中的RTS和CTS (图中的流控制),只能使用MAX3223设备实现一个完全功能的UART/RS232转换,由于我不使用RTS和CTS,我正在考虑使用两个单独的UART和MAX3223芯片。 需要有关此问题的建议。

有关我的应用程序详细信息,请参阅随附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chehthan,

    是的,可以使用单个收发器芯片与多个端口/UART连接。 请注意,自动断电功能仅在两个输入均无效时激活-但不会按信道进行。

    我注意到您绘制的图表显示UART#1只有两个输出端口,而UART#2只有两个输入端口。 这是否正确? 我希望每个端口都是双向的(1 TX / 1 RX)。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Max的澄清。  

    是的,我在图片中的表述是错误的,我已上传了更正后的表述,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清-这更有意义。 是的,此连接正常。

    最大