This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1的波形行为

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614731/tps2549-q1-behavior-of-waveform-by-tps2549-q1

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB211-Q1TPS2549TUSB211

您好,

我的客户正在使用TPS2549-Q1 (和TUSB211-Q1),对此有疑问。

请参阅以下随附文件。

e2e.ti.com/.../TUSB211-TPS2549-eye-pattern.xlsx

 在未实施TPS2549-Q1 (和TUSB211-Q1)时,会出现类似过冲的情况,

通过实施TPS2549-Q1 (和TUSB211-Q1),它得到了改进。

TPS2549-Q1是否会影响这一改进?

(尽管我不知道TPS2549-Q1 (和TUSB211-Q1)的工作原理是这样的...)

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    您的系统需要TUSB211和TPS2549的情况是什么?

    您是否有仅实施TUSB211而不实施TPS2549或反之的眼图?

    使用哪种类型的信号来生成此眼图? 注:“低速和全速信号特性不受TUSB211的影响。 高速信号由TUSB211进行补偿。 "


    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    我有一段时间没有收到您的回复。 如果您认为自己已经解决了此问题,我将继续并关闭此线程。

    谢谢!
    Jaime