This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:卡在启动模式下

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618722/tps65982-stuck-in-boot-mode

部件号:TPS6.5982万

您好,

我已经使用Snapshot和Aardvark Flash Center GUI对新TPS6.5982万器件(定制板)进行了编程和验证。 当我从闪存中心下载编程时,我可以看到写入闪存中的内容(使用与评估板相同的内存)。 下面是我的程序下载的屏幕截图:

问题是我卡在启动模式下,从未进入应用程序模式:

引导标志也显示为坏:

引导标志(0x2D)

重新读取寄存器清除状态
状态:注册读取成功
BootOk错误
ExtPhvSwitch错误
DeadBatteryFlag错误
SpiFlashPresent True
Region0真
区域1正确
Region0无效的True
区域1无效的真值
Region0FlashErr错误
Region1FlashErr错误
UartCRFail错误
Region0CRCFail错误
区域1CRCFail错误
CustomerOTPInvalid错误
OneCallI2COtpBits 0x1.
应用程序客户版本错误错误
应用程序客户长度错误为真
应用程序客户CRC错误错误
在引导低电平时调试CTL 1状态
在引导低电平时调试CTL 2状态
DevNumber 0
UartBoot错误
UartOverflowErr错误
IntPhvSwitch错误
UartRetryErr错误
UartTimeoutErr错误
OTPValid 2.
SWD禁用错误
Vout3v3Ctl True
WaitForVin3V3错误
OneCallI2cOtpBits 1.
Vout3v3Threshold 6.
Rev_ID_Metal 0
Rev_ID_Base 0

能否指导我如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ari:

    请附上完整的Flash映像吗? 您是否还可以为您的配置附加pjt文件?
    如果您有示波器,是否可以探测SPI线并连接捕获?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    事实证明,这是TPS芯片和内存芯片之间SPI的信号完整性问题。 我们解决了这个问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我现在就结束这条线。 如果可能,请单击已解决。

    谢谢!
    Eric