This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:关于在电源中断时设置保持功能

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618767/tca9555-about-setting-holding-function-at-power-interruption

部件号:TCA9555

您好,

能否告诉我有关TCA9555的信息?
此设备是否具有在电源中断几秒钟时保持输入端口和输出端口设置的功能?

在短暂中断后重新启动时,
客户 担心数据会保留。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tsukui,
    此部件没有非易失性存储器,因此,当电压降至VPOR以下时,它将丢失其所有设置。 如果您知道故障状态的特征,您可以放置一个足够大的大容量电容器,使电源保持足够长的时间,使其在该事件中不会低于VPOR阈值。
    Francis Houde