This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB43AB23:用于Windows系统的驱动程序软件。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB43AB23, TSB41AB3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618720/tsb43ab23-driver-software-for-windows-system

部件号:TSB43AB23
主题中讨论的其他部件: TSB41AB3

 大家好,

 我们的一个客户正在考虑将TSB43AB23 (IEEE 1394a-2000 OHCI2000 OHCI物理层/链路层控制器)与TSB41AB3 (IEEE1394a-2000三2000三端口电缆收发器/仲裁器)配合使用。

 他们的问题如下。 能否请您为客户提供您的答案?

 问题1. 当这些设备用于Windows系统时,它们是否需要任何驱动程序软件?   

 问题2. 如果问题1的答案是“是”,TI是否可以为客户提供Windows系统的驱动程序软件?

 我们希望您的回答能够成为您的宝贵意见。

 此致,

 中井和谷。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows (和OS X,Linux等)附带了OHCI控制器的内置驱动程序。 无需安装。