This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1EVM:如何通过CSI-2输出端口生成测试信号

Guru**** 2563780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618764/ds90ub940-q1evm-how-to-generate-test-signal-through-csi-2-output-port

部件号:DS90UB940-Q1EVM

大家好,

请告诉我如何通过DS90UB940 CSI端口生成测试模式。
我正在尝试从DS90UB940EVK的CSI端口生成720p60视频信号
使用模拟启动板,但我无法获得CSI信号。

我的程序是:
1.使用12V直流电源为DS90UB940EVM通电
2.开式发生器窗口。
3.选择内部时钟
4.选中启用模式生成器
    (默认视频格式似乎为720p60)
5.检查CSI端口。 它处于低功率模式,根本不会移动到HS模式。

是否需要执行任何操作才能获得CSI输出?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我回顾我的问题。
    我注意到,输出来自CSI-2端口1,而不是端口0。

    Mita