This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:硬件设计问题

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616775/dp83867e-question-for-hardware-design

部件号:DP8.3867万E

你(们)好

我们对使用DP8.3867万E的设计数据有疑问。

1.
您是否对晶体的以下参数有建议?
我们将根据截瘫仪选择晶体,包括以下规格和数据表中的表105。

-晶体系列电阻(典型值)
-总周期抖动(峰到峰)

二.
能否告诉我们XI的绝对最大额定值(最小值/最大值)?

3.
对于每个引脚的功能,您能否提供内部PU和PD电阻值?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.您打算使用什么晶体? 您是否有要共享的数据表?
    2,XI的绝对最高评级是多少? 您在此处指的是什么参数?
    3.内部PU/PD为9k欧姆。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross

    感谢您的回复。

    >1. 您打算使用什么晶体? 您是否有要共享的数据表?

    目前还没有计划使用哪种晶体。

    我们的客户将根据参数选择晶体,不仅是表105,而且是晶体系列电阻和总周期抖动。

    如果您有建议,我们希望告知客户。

    >2. XI的绝对最大额定值是多少? 您在此处指的是什么参数?

    很抱歉让你感到困惑。

    十一,我指的是时钟。  我们想知道XI引脚的最小/最大电压的绝对最大额定值。

    >3. 内部PU/PD为9k欧姆。

    谢谢你。  我了解所有PU/PD电阻值都为9千欧。

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,nana:

    我们建议晶体的ESR低于50-60欧姆。 如果可能,建议您将晶体的驱动器级别提高到100uW以上。 预计晶体的总周期抖动不会成为问题。

    有关要使用的晶体电路示例,请参阅DP8.3867万E EVM。

    如果由外部振荡器驱动,则XI引脚应为1.8 Vpk-pk。 超过该电压将会过度驱动缓冲器,并导致缓冲器老化速度比预期快。

    此致,