This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:编程成功,未加载固件

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617876/tusb9261-programming-succeeded-no-firmware-loaded

部件号:TUSB9261

我正在尝试对SPI闪存设备SST25VF010进行编程,我在TUSB9261演示板上更换了PM25LV512A。 闪存刻录机指示设备已成功编程,但从未枚举设备。 闪存设备似乎符合要求,与主板上使用的设备非常相似,那么可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cody:

    如果您查看5.4 部分的TUSB926x闪存刻录机用户指南,您将找到一个表格,其中列出了SPI必须支持的指令/操作代码列表。

    通过查看您选择的SPI闪存的数据表,我可以看到指令集上的差异。 例如,“页面程序”应为0x02,但在SPI闪存上,您选择的0x02是单字节程序。 “芯片擦除”应为0xC7,但在SPI闪存中,您选择的“芯片擦除”应为0x60,依此类推。

    此致,

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,
    感谢您的快速响应。 所以我认为byte program命令可能是个问题,所以我用S25FL256S 128 Mbit闪存设备交换了IC,它有page program命令,得到了同样的结果。 是否有其他Soic8 SPI闪存设备符合您可以推荐的这些要求? 感谢您的帮助!

    此致,
    科迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody,

    我们有一个列表,其中列出了我们已经测试过的一些设备,我们知道TUSB9261可以正常工作。 您可以在 TUSB9261实施指南第12页的表10中找到它

    理论上,S25FL256S应与TUSB9261配合使用,可能它们之间存在计时不兼容性。 我们将尝试获取 该闪存设备以进行进一步分析,但在此期间,我建议尝试获取上述列表中的其中一个设备。

    此致,

    豪尔赫