This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找MIPI-DSI至RGB并行接口桥

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN65DSI83EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617869/looking-for-mipi-dsi-to-rgb-parallel-interface-bridge

主题中讨论的其他部件:SN65DSI83SN65DSI83EVM

大家好,

我正在寻找MIPI-DSI至RGB并行接口桥接器, 请您给我建议一个解决方案(它可以是多个单芯片解决方案)。

在此表示感谢,谨致问候,

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shai:

    有两种IC解决方案可将MIPI DSI数据转换为RGB。 它们可以使用SN65DSI83和SN65LVDS82。

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    我为我的客户提供了上述解决方案,非常感谢您的支持。
    我能否通过将SN65DSI83EVM与SN65LVDS822RGZEVM评估模块连接来实施上述应用,请建议?

    此致,
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shai:

    可以连接两个主板,但是客户需要为此目的构建适配器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否有此类适配器的指南?
    谢谢!
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shai:
    抱歉,目前我们没有此解决方案的任何文档。 但是,我们会尽快分配资源以生成应用手册。
    此致