This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:DPEQ表

Guru**** 2618645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618507/tusb1046-dci-dpeq-table

部件号:TUSB1046-DCI

尊敬的先生  

我读取0x10寄存器,结果为11.0011万

我可以知道数据库值吗?? 能否提供映射表??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,萧敬文:

    对于两个DP通道,此值为3dB (对于DP10011=3,对于DP0,此值为11.0011万 -> 0011=3)。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego  

    感谢您的回复  

    我可以知道下面的图2 与寄存器0x20对应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,萧敬文:

    该图属于SSRX差分对,而您包含的说明描述了C型差分对上的均衡。 图3与表16匹配,图2与表17匹配。

    此致,
    迭戈。