This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:推荐的土地模式

Guru**** 2779395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618447/dp83822if-recommended-land-pattern

部件号:DP8.3822万IF

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?

您能否分享推荐的土地模式?
在数据表P107上,它仅显示 了推荐的散热垫的板型。


此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    我们没有建议的DP8.3822万的土地模式,但以下是类似方案的土地模式。

    不同之处在于必须更改散热垫区域。  在下面的文档中,散热垫是3.15 mm 正方形。

    在DP8.3822万中,散热垫板为2.9 mm 正方形。  请相应地调整您的土地模式。

    e2e.ti.com/.../lppd032 l .pdf

    此致,