This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:MDIO需要上拉电阻器

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618480/dp83867e-mdio-requires-pullup-resistor

部件号:DP8.3867万E

你(们)好

DP8.3867万E的MDIO需要外部上拉电阻器。

IEEE指定此电阻值为1.5kohm,但设备数据表显示可以接受2.2kohm。

这种差异会产生什么影响?

对于DP8.3867万E,在MDIO下拉时,其2.2千欧的值是否更好?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,nana:

    2.2k和1.5k上拉之间的差异对总线性能不是很重要。 任何一个电阻器都可以使用。

    此致,