This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954寄存器说明

Guru**** 2573095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618463/ds90ub954-q1-ds90ub954-register-clarification

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

我在打开DS90UB953/4时遇到了问题。  

传感器为IMX290,输出格式如下:

EBD和NULL具有不同的数据类型- 0x12和0x10。

在这种情况下,我要检查以下寄存器:

1.953 0x62,0x63寄存器:它们是否在953侧为MIPI行数? 在这种情况下,它们是否仅代表EBD长度,而不代表视频像素长度?

2.什么是953 0x55寄存器的含义? 我发现锁定切换时它会改变,不知道任务模式

3.954具有线长稳定,线数稳定寄存器位。在这种情况下,帧中有不同的行,包括EBD,null,RAW12视频。 这些位是仅检查原始12视频(0x2C数据类型),还是比较所有三种数据类型?  

4.当锁定切换时,953 CSI_ERR_COUNT为0x0.0954万 CSI_ERR_COUNT为0xff。953侧是否仅检查来自传感器的CSI,以及来自高速通道的954检查? 这意味着错误来自高速链路传输。

5.如果953侧的传感器CSI输出存在定时问题,并且953/4在同步模式下工作,是否会导致锁切换?

此外,我想知道传感器何时更改CSI输出:

我的客户需要将传感器配置为不同的帧速率。当他们进行更改时,之前的CSI帧传输将终止,并开始新帧。在这种情况下,是否需要重置954? 不确定954内部CSI缓冲器是否可以自动重置。

这种操作会影响转发信道,还是转发信道仅基于25MHz参考时钟建立锁定?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,我知道您已经在与您的本地应用程序直接合作处理此问题,他将继续提供所需的支持。