This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642 LVDS解串器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618208/awr1642-lvds-deserializer

主题中讨论的其他部件:AWR1642AWR1243

您好,

我想使用AWR1642 mmWave芯片通过LVDS将处理过的雷达数据立方发送到TDA2x。 为此,我想知道解串器,它将与LVDS通道上AWR1642芯片内的串行器完全匹配。

如果有这样的解串器,请告诉我。

如果我不能使用反序列化器,我想知道一个可能的简单解决方案,将数据从AWR1642的LVDS通路采集到TDA2x的VIN端口。

提前感谢!

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santhana,

    TDA2x ADAS处理器没有与AWR1642兼容的通用LVDS接口。

    某些TDA2x/3x系列具有2.0 3端口。 这些CSCS1200 2.0 端口与AWR1243/1443<xmt-block1>1443 2.0 的接口兼容。

    AWR1642传感器设计为在"独立"模式下运行,通过低速串行链路与主机处理器共享处理的雷达返回数据(例如目标状态向量)。 相反,AWR1243传感器要与CSAT4/LVDS兼容的主机处理器配对,然后处理原始2.0 IF数据。

    我建议您查看AWR1243,因为它似乎更接近您预期的数据路径要求。

    另外,请注意,1642系列中的LVDS引脚在初步器件数据表中也被标记为"仅调试"。 TI仍在努力全面验证这些引脚。 目前,建议客户在最终设计中不要依赖这些PIN进行数据传输。

    有关ADAS TDA2x处理器的任何帮助,请与TI ADAS销售团队联系。

    谢谢!
    Randy