This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:参考原理图

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618338/tusb1002-reference-schematic

部件号:TUSB1002

您好,先生:

很抱歉打扰你。

关于TUSB1002原理图,我们有两个问题。

1.我们发现TUSB1002数据表和EVM用户指南之间有不同的原理图(AC CAP),我们应该遵循哪一个?

2.英特尔参考原理图在 TX端增加了通用扼流圈,TI是否需要遵循?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    数据表已更新,在连接器的Rx中包括交流电容器,以避免Rx检测问题。
    共模扼流圈是可选的,它们有助于降低共模电压,对内偏移,抖动和EMI。

    此致